Wallboxes para carros elétricos: sem mais cabos desordenados
julho 20, 2023
A igus® apresenta um estudo de projeto para um sistema automático e compacto de retração de cabos

Um puxão rápido e o cabo de força se enrola: com o sistema de retração automática e-tract 2.0, a igus® quer tornar as wallboxes de carregamento um pouco mais conveniente para os proprietários de carros elétricos. A característica especial: graças à engenhosa interação de dois roletes guia, são possíveis longos comprimentos de extensão com espaço de instalação limitado.
Mas o que é uma wallbox? É uma tecnologia de carregamento que transmite energia elétrica com maior potência que as tomadas convencionais e é utilizada para carregar carros elétricos. Essas wallboxes já estão instaladas em uma série de lugares, como estacionamentos de shopping, pontos da cidade e em condomínios privados.
Explicado esse ponto acima, muitos donos de carros elétricos estarão familiarizados com o dilema: depois de carregar o veículo na wallbox, eles teriam que guardar o cabo de alimentação manualmente. Mas muitas vezes nesses casos, somos vencidos pelo cansaço e o cabo permanece no chão. Sem proteção contra o vento e tempo, apresenta um risco de tropeçar e não está seguro. “Portanto, estamos trabalhando em um sistema compacto de retração que retrai automaticamente o cabo – tão fácil quanto com um aspirador,” diz Jörg Ottersbach, Chefe da Unidade de Negócios de e-chains® na igus®. Embora o sistema ainda seja um estudo de design, a implementação já está planejada. Já foram realizados testes de laboratório. “Para oferecer uma solução que seja tão simples e que economize o máximo de espaço possível, a igus® planeja integrar a wallbox elétrica no sistema e-tract 2.0.”
Longas extensões com espaço de instalação limitado
O sistema é compacto graças à engenhosa interação de dois roletes guia. Os roletes ficam nas extremidades do alojamento retangular. Os cabos são enrolados em várias vias como uma polia. Se o usuário puxar o cabo de força, o rolete guia inferior se move em direção ao rolete superior em um trilho linear enquanto desenrola. “Esta deflexão dinâmica múltipla nos permite alcançar longos comprimentos de extensão com espaço de instalação limitado,” explica Ottersbach. O cabo pode ser estendido em um comprimento de até cinco metros. O usuário pode então conectar facilmente o conector ao veículo. Para dar ao sistema total liberdade de movimento, a caixa é montada em uma base giratória. Após o carregamento, um puxão curto é suficiente e o sistema rebobina automaticamente o cabo. Isto significa que os cabos não representam qualquer risco para os usuários.
Funcional por muitos anos sem manutenção
O sistema de retração é projetado para durar. No alojamento são utilizados plásticos impermeáveis e resistentes aos raios UV, alguns dos quais são reciclados. Os roletes são feitos de plástico de alto desempenho que é adequado para os cabos. O próprio cabo também tem um raio de curvatura definido. Outra característica especial do projeto: a conexão de energia, que é conectada à wallbox, não gira durante o desenrolamento. Um anel deslizante, que é indispensável para as clássicas bobinas de cabos, é, portanto, supérfluo. “Este princípio de projeto torna nosso sistema de retração mais seguro contra falhas,” enfatiza Ottersbach. “Os donos de Wallboxes também poderão usar o sistema de retração automática no exterior por muitos anos sem manutenção.” O mesmo se aplica a muitas outras áreas de aplicação, desde painéis de controle até ferramentas com fio em linhas de montagem e mesas de trabalho.