Um conceito fundamentado: igus desenvolve rolamentos de esferas a partir de plástico reciclado

julho 20, 2023

A especialista em plásticos apresenta uma variante de reciclagem verde do comprovado rolamento rígido de esferas xiros

A igus está dando mais um passo em direção à produção de plástico sustentável: A empresa utiliza o resíduo plástico do xirodur B180 de alto desempenho da moldagem por injeção para produzir uma versão ECO do comprovado rolamento rígido de esferas xiros. A versão reciclada tem quase as mesmas especificações técnicas e limites de carga.

Mesmo a melhor produção de moldagem por injeção não pode reciclar plásticos em um ciclo 100% fechado. Peças em falta e os sprues são muitas vezes inevitáveis. Isto também se aplica à produção de rolamentos de esferas da igus, cujos anéis internos e externos são feitos com o xirodur B180 de plástico de alto desempenho, entre outros materiais. Entretanto, os fabricantes podem escolher o que fazer com o material em excesso. Descartá-los no lixo industrial não é uma opção, por razões óbvias. Isso significa que a matéria prima valiosa se perde para sempre. E as emissões da incineração aumentam a poluição. “Como fabricante de plásticos, estamos conscientes de nossa responsabilidade para com as pessoas e a natureza. Assim, desenvolvemos um processo de reciclar o xirodur B180 em um regranulado,” diz Marcus Semsroth, Chefe da Unidade de Negócios de Rolamentos de Esferas em Polímero xiros. Quantidades em excesso do xirodur B180 ECO de plástico, que é uma cor verde característica, são usadas na produção de moldes de injeção na igus para produzir uma versão reciclada do rolamento rígido de esferas xiros.

Variante de reciclagem com propriedades físicas comprovadas em testes

A nova variante ECO é feita a partir de quatro componentes: Os anéis internos e externos são feitos de xirodur B180 ECO reciclado, a gaiola é feita de material reciclado iglidur J4 e as esferas são feitas de aço inoxidável ou vidro – uma combinação que garante que os clientes não tenham que sacrificar a qualidade. “O nosso laboratório de testes na Colonia comprova que a versão reciclada do rolamento de esferas alcança quase as mesmas propriedades técnicas e limites de carga que o original”, afirma Semsroth. “A única desvantagem é que o xirodur B180 ECO reciclado não é mais compatível com a FDA e, portanto, não é mais adequado para contato direto com alimentos.” Mas há tantas aplicações não alimentares que fazem com que a versão reciclada valha a pena. Assim como o original, os rolamentos de esferas recicladas verdes permitem o funcionamento silencioso, sem lubrificantes e higiênico a seco em máquinas e sistemas, por exemplo, na indústria gráfica, em máquinas de etiquetagem e embalagem. Aqui, os rolamentos de polímeros da variante ECO também mostram algumas vantagens em comparação com os rolamentos metálicos clássicos. O rolamento rígido de esferas de plástico reciclado é isento de corrosão, particularmente resistente a produtos químicos, não magnético e isolante elétrico. Além disso, é até 60% mais leve e custa 40% menos do que os equivalentes rolamentos metálicos.

Passo a passo rumo à produção sustentável de plásticos

O novo material reciclado xirodur B180 ECO é mais um passo na jornada da igus para a sustentabilidade na produção de plásticos. Buchas autolubrificantes cilíndricas feitas de plástico de alto desempenho estão disponíveis em uma versão ECO desde meados de 2022. Para 16 de seus materiais iglidur, a igus fornece exatamente a mesma pegada de CO2 que as emissões do Escopo 3. Além disso, em 2019 a empresa lançou o Chainge, um programa de reciclagem de esteiras porta cabos inutilizáveis, a partir de qualquer fabricação. A esteira porta cabos E2.1CG é a primeira esteira do mundo feita de 100% regranulado. Desde o início do programa, a igus coletou e reciclou 60 toneladas de plásticos de alto desempenho, reciclou-os em novas esteira e os transferiu da clássica economia linear para a economia circular. E outra excelente medida de “neutralidade de carbono” é o investimento da igus na Mura Technology, uma empresa cuja tecnologia converte resíduos plásticos não recicláveis em petróleo em 20 minutos. O óleo pode então ser usado para produzir novos granulados plásticos.

Filename: PM6222-1.jpg

Filename: PM6222-BR.docx

Palavras-chave do artigo