Resistentes ao desgaste e isentos de lubrificação: os novos varões da igus para contacto com alimentos, funcionamento contínuo e elevada resistência a químicos

Publicado em: julho 27, 2023

A igus expandiu a sua vasta gama de varões iglidur em nada menos que quatro materiais; entre eles dois para o sector alimentar: o material resistente ao calor iglidur AC500 e o material resiliente A250. O iglidur H3 extremamente resistente ao desgaste e o material iglidur E particularmente resistente ao desgaste a longo prazo completam a gama de produtos. Isto possibilita fresar e tornear protótipos e componentes especiais isentos de lubrificação e manutenção para uma grande variedade de aplicações.

Consulte mais informação…

Ligação em segundos: a pequena calha articulada plug-in da igus reduz o tempo de montagem em 80%

Publicado em: julho 27, 2023

O sistema de calha articulada pronta a ligar readychain micro-speed da igus liga o sistema de calha articulada confecionada em segundos e sem ferramentas. Isto ajuda a reduzir os tempos de montagem e os tempos de paragem das máquinas, além de reduzir o trabalho de manutenção. O sistema de calha articulada pronto a ligar, reduz o tempo de instalação em 80%. Com a nova readychain micro-speed, isto é agora possível também em aplicações muito pequenas e espaços de instalação particularmente reduzidos.

Consulte mais informação…

Eixo linear isento de lubrificação da igus em design higiénico para uma utilização higiénica na tecnologia alimentar

Publicado em: julho 28, 2022

A demorada limpeza das máquinas leva a tempos de paragem mais longos e dispendiosos em muitas empresas da indústria alimentar. Para reduzir este trabalho, a igus está agora a lançar no mercado um módulo acionado por correia dentada pronto a ser ligado, construído de acordo com as normas do desenho higiénico. Baseia-se em materiais em conformidade com a FDA e nas vantagens dos plásticos de elevada performance isentos de lubrificação e de manutenção da especialista em motion plastics.

Consulte mais informação…

Um desempenho limpo: a igus ganha o prémio REINER! Prémio para a calha modular para salas limpas

Publicado em: fevereiro 28, 2022

Os ambientes de produção de elevada pureza garantem que a eletrónica também irá funcionar com segurança na vida normal. Para que os fabricantes possam produzir em salas limpas, são necessários elementos de máquinas que não criem partículas. Todos os anos, o Instituto Fraunhofer homenageia os produtos mais inovadores com um prémio! REINER! A empresa especialista em motion plastics, igus, está muito satisfeita com o 2º lugar que a calha articulada e-skin flat recebeu. A alternativa às correias planas é compacta, modular e tem a classe 1 para salas limpas. Os cabos podem ser facilmente inseridos na calha articulada utilizando o fecho e podem ser rapidamente substituídos em caso de manutenção.

Consulte mais informação…

A nova guia da igus para evitar a torção dos cabos em robôs SCARA

Publicado em: fevereiro 15, 2022

Os robôs Scara são ideais para executar tarefas de pick&place ou montagens na indústria. No entanto, estas dinâmicas têm uma duração de vida limitada devido ao desgaste das mangueiras corrugadas num curto espaço de tempo. Como tal, a igus desenvolveu agora uma alternativa, que pode ser substituída com a Solução de Cabo SCARA, o que aumenta significativamente a duração de vida.

Consulte mais informação…