Sala de transformação ganha o prêmio vector de ouro 2022
julho 20, 2023
Gepber Szinpad, uma empresa húngara, recebe o primeiro prêmio por um salão multifuncional automatizado com esteiras porta cabos.

As paredes acústicas mudam como que por magia. Fileiras de assentos emergem do chão, subindo passo a passo como em um cinema. Gepber Szinpad, uma empresa húngara, ganhou o prêmio vector de ouro 2022 com um salão multifuncional que se transforma com o toque de um botão. Os juízes da Hannover Messe nomearam o salão multifuncional como a aplicação mais espetacular da esteira porta cabos nos últimos dois anos – de um total de 233 entradas de 36 países.
É bem possível que os engenheiros da Gepber Szinpad sejam fãs dos Transformers. Seu novo salão multifuncional no Centro de Congressos e Exposições Hungexpo em Budapeste se assemelha fortemente à capacidade transformadora desses robôs de ficção científica, que se transformam em caminhões e carros em questão de segundos. No centro do salão do transformador estão 43 plataformas móveis com mais de 2.000 assentos. Assim como os nadadores sincronizados, as filas de bancos em 1.800 metros quadrados assumem formações diferentes em apenas alguns minutos – graças a um dispositivo de elevação eletromecânico equipado com esteiras porta cabos da série 3400 e cabos de dados da linha de produtos chainflex. Ao pressionar um botão, isso cria fileiras abertas de assentos, uma estrutura cinematográfica incremental ou um palco com um poço de orquestra. Esta aplicação de automação permite que vários grandes eventos diferentes sejam realizados em um único dia com o mínimo de esforço.
O operador do salão não é o único impressionado pela habilidade de engenharia de Gepber Szinpad. A empresa húngara também convenceu os juízes para o prêmio vector 2022 – um prêmio que a igus, especialista em esteira porta cabos, concede a cada dois anos para reconhecer as aplicações mais fascinantes da esteira no mundo. A sala de transformadores impressionou os representantes da mídia especializada, da indústria e da pesquisa que compunham o painel de juízes, destacando-se entre 232 inscrições de 36 países. Gepber Szinpad recebeu o prêmio vector de ouro 2022 e 5.000 euros em dinheiro na cerimônia de premiação vector na Hannover Messe. “Esta aplicação mostra de maneira impressionante como as esteiras porta cabos são usadas para colocar em prática idéias inovadoras de automação”, diz Michael Blass, CEO da e-chain Systems na igus. “E temos o prazer de apresentar o prêmio novamente este ano na Hannover Messe, que está comemorando um retorno sensacional este ano.”
Sistema de iluminação de relva para um estádio de futebol – Rhenac GreenTec AG ganha o prêmio 2022 silver vector award
Entretanto, o salão de transformação não era a única aplicação excitante. O prêmio vector 2022 de prata e 2.500 euros em dinheiro de prêmio foram para a Rhenac GreenTec AG. Com sede em Hennef, perto de Bonn, a empresa construiu um gigantesco sistema de iluminação com relva para a Arena Veltins em Gelsenkirchen. A instalação consiste em um grande pórtico que se move para cima e para baixo na borda do campo de futebol em dois trilhos. Na parte inferior do pórtico, há lâmpadas que fornecem luz de crescimento LED para a geração de gramados. Para proteger os cabos de energia e dados do sistema externo da radiação UV, chuva e flutuações de temperatura, os engenheiros usam as esteiras porta cabos igus 5050RHD para os cursos do pórtico. O sistema e-spool – uma alternativa ao enrolador de cabo que funciona sem anel deslizante – também é usado para o ajuste vertical do suporte da lâmpada.
Uma das esteiras porta cabos mais longas do mundo – o bronze vai para a Índia
Na Índia, no estado de Punjab, na aldeia de Banawala, Talwandi Sabo Power Limited construiu uma usina térmica a carvão com capacidade de 1.980MW. Projetou também uma enorme escavadeira de roda de caçamba que carrega o carvão entregue em pilhas e o transporta para a caldeira em correias transportadoras. Ele se move ao longo de um sistema ferroviário equipado com um dos sistemas de esteiras porta cabos mais longas do mundo. As linhas de energia seguem a escavadeira de roda de balde em uma distância de 700 metros – incorporada em uma esteira com rolamentos para serviço pesado da série 5050RHD que os protege do carvão voador. Os juízes reconheceram o pedido com o prêmio vector de bronze 1.000 euros em dinheiro de prêmio.
Sistema de irrigação econômico – Dercks Gartenbau GmbH recebe o vector verde
Regar à mão milhares de vasos de flores? Dercks Gartenbau GmbH acha que custaria muito tempo e dinheiro. Por isso, a empresa, sediada em Geldern, Alemanha, desenvolveu um carro de irrigação automático. Ela se move ao longo de um trilho a 18 metros por minuto e usa suas duas barras com um vão de 45 metros para abastecer as plantas com água e nutrientes dissolvidos. Para orientação, os engenheiros utilizam as esteiras porta cabos igus série 3500. O sistema funciona com tanta precisão que utiliza cerca de 60% menos água do que a irrigação convencional. Isto valeu à Dercks Gartenbau GmbH o prêmio vector verde para projetos sustentáveis e o prêmio monetário de 1.000 euros.
Informações detalhadas sobre o concurso, a cerimônia de premiação e todas as inscrições podem ser encontradas em www.igus.com.br/info/vector-award.