Piscina sob demanda

novembro 1, 2023

A Conmag Engineering transforma o terraço em uma piscina com a ajuda da tecnologia linear anticorrosiva da igus e economiza 30.000€

A Conmag Engineering GmbH, com sede na Áustria, desenvolveu uma piscina com piso móvel para proprietários de casas com pequenos jardins. (Fonte: Conmag Engineering GmbH)

O toque de um botão transforma uma piscina luxuosa em um terraço amplo. A chave é um fundo de piscina móvel da Conmag Engineering. Mas que tecnologia linear funciona de forma confiável e com pouca manutenção debaixo d’água? Os engenheiros encontraram a resposta na igus, economizando 30.000€ por piscina.

Sentado no terraço a 38 graus Celsius no verão, sonhando com uma piscina. Muitas pessoas onde o quintal é pequeno demais para uma piscina conhecem a sensação. A solução fornecida pela Conmag Engineering GmbH, com sede na Áustria, é uma piscina que também funciona como terraço. A chave é o piso móvel da piscina. Na sua posição superior, é forte o suficiente para caminhar. Mas se os seus proprietários estão cansados de ficar sentados nas espreguiçadeiras e estão prontos para mergulhar na água fria, podem dar um toque no botão. O fundo desce até uma profundidade máxima de 1,5 metros, expondo a água, que já se encontra a uma temperatura agradável. O piso possui uma camada isolante de dez centímetros na parte inferior para minimizar a perda de calor. Um sistema integrado de contracorrente permite até mesmo um mergulho rápido no local – sem a necessidade de inverter continuamente a direção.

A tecnologia linear de difícil acesso deve ser livre de manutenção

Por mais simples e elegante que possa parecer a piscina austríaca, construir o fundo móvel foi um desafio técnico. “A principal competência era implementar um movimento linear que fosse tão constante, preciso e confiável quanto possível”, afirma Gerhard Rosskogler, Gerente de Produto de Tecnologia de Alta Pressão da Conmag. Uma lacuna de oito milímetros teve que ser mantida. “Quando o fundo desce, o objetivo é manter as forças de deslocamento da água tão baixas quanto possível para garantir um projeto sustentável sem pôr em risco a resistência do sistema”. No entanto, isso não foi tudo. “Como todo o mecanismo está submerso e é de difícil acesso, todos os rolamentos devem ser livres de manutenção e com o menor desgaste possível.”

A guia linear da igus funciona sem lubrificação e é resistente ao cloro

A guia linear livre de corrosão parecia estar à altura da tarefa. Os engenheiros de projeto iniciaram imediatamente os primeiros testes. “Os especialistas da igus deram-nos conselhos muito competentes e tornaram o processamento muito rápido”, afirma Rosskogler. “Recebemos imediatamente amostras gratuitas de componentes e pudemos iniciar rapidamente uma configuração de teste. Isso significou que tivemos uma fase de testes muito mais longa e, finalmente, conseguimos oferecer ao cliente um produto maduro.” O mecanismo de ajuste funciona agora da seguinte forma: os fusos de avanço são instalados nos quatro cantos da piscina. Eles movem o piso para cima e para baixo – guiados com segurança com guias lineares drylin R da igus com eixos de aço inoxidável anticorrosivos montados em mancais pillow block drylin OXUM-06 feitos de alumínio anodizado. As buchas plásticas XUM feitas de polímero iglidur X da igus garantem um movimento de baixo atrito. As buchas são resistentes a altas cargas e produtos químicos, possuem baixa absorção de umidade e apresentam resistência ao desgaste debaixo d’água.

Redução de custos de cerca de 30.000€ por piscina

A tecnologia linear da igus ajudou a Conmag Engineering a matar vários coelhos com uma cajadada só. Primeiro, a manutenção do mecanismo de ajuste é praticamente nula. Lubrificantes sólidos microscópicos são integrados às buchas plásticas dos mancais, garantindo operação a seco com baixo atrito e sem lubrificação externa. Isto elimina o trabalho de lubrificação e não há perigo de a graxa contaminar a água. Em segundo lugar, todos os componentes do mecanismo funcionam de forma confiável, mesmo em contato constante com água e cloro. “A combinação de aço inoxidável e plásticos de alto desempenho torna a corrosão inimaginável”, afirma Michael Hornung, Gerente de Produto de Tecnologia Linear e de Acionamento drylin da igus. Além disso, o plástico absorve muito pouca umidade. “Isso garante uma operação confiável e livre de manutenção por muitos anos.” Terceiro, o custo é reduzido. “Com a tecnologia linear da igus, cada piscina custa cerca de 30.000 euros a menos do que anteriormente”, afirma Rosskogler.

Filename: PM4523-1.png

Filename: PM4523_Swimming_Pool_BR.docx

Filename: PM4523_Swimming_Pool_BR.pdf

Palavras-chave do artigo