Novos cabos compactos da igus garantem 100 milhões de ciclos – mais do que qualquer outro cabo no mundo

julho 20, 2023

Os cabos chainflex CF98.PLUS e CF99.PLUS permitem o conceito de máquina sustentável com os menores raios de curvatura

A igus está melhorando continuamente a fim de otimizar as aplicações de movimentação de nossos clientes. A especialista em cabos de movimentação aperfeiçoou agora sua bem sucedida série de cabos de controle chainflex. CF98.PLUS e CF99.PLUS são os únicos cabos no mercado que têm a garantia de suportar mais de 100 milhões de ciclos ou que podem ser usados em esteiras porta cabos com o minúsculo raio de 3xd.

Em um piscar de olhos, a máquina se move e aplica o chip com alta precisão no novo smartphone. Este processo é repetido milhares de vezes por dia e requer vários cabos. Espaços de instalação cada vez menores, ciclos cada vez menores e 99% de disponibilidade para máquinas e sistemas são requisitos que não estão limitados à indústria de semicondutores. A demanda por sistemas de automação rápidos e compactos também está aumentando em muitos outros setores, como a tecnologia médica, a indústria automotiva e os sistemas de triagem. Portanto, a igus agora aprimorou seus comprovados cabos de controle CF98 para produzir uma variante não blindada e CF99 para produzir uma blindada. “Com grande sucesso,” diz Rainer Rössel, gerente da unidade de negócios de cabos chainflex da igus. “Os novos cabos CF98.PLUS e CF99.PLUS são os primeiros e únicos cabos disponíveis no mercado que são aprovados para uso em esteiras porta cabos e para os quais a igus garante 100 milhões de cursos.” Isto significa um aumento na vida útil de 250 por cento em relação à série original. Os novos cabos também são projetados para raios de curvatura muito pequenos, apenas três vezes o diâmetro do cabo (3xd). Onde o espaço é crítico, os usuários podem agora usar um cabo TPE confiável de alta tecnologia e dar a seus clientes finais um conceito de máquina sustentável.
 

Longa vida útil garantida

Por mais de dez anos, a igus trabalhou nos novos cabos, testando-os em seu próprio laboratório de 3.800 metros quadrados e os aperfeiçoando. A especialista em cabos montou dois equipamentos de teste extra-grandes para este fim. As melhorias essenciais estão principalmente em uma liga de material condutor especial e um novo processo de fabricação para o material isolante. Os testes extensivos permitem que a igus forneça uma vida útil garantida de 36 meses para todos os seus cabos. A vida útil dos cabos também pode ser determinada on-line com uma calculadora de vida útil online. “Os usuários que escolhem CF98.PLUS ou CF99.PLUS fazem uma contribuição significativa ao conceito de sustentabilidade de sua empresa porque estão investindo na durabilidade de suas máquinas,” diz Rössel.

Filename: PM6522-1.jpg

Filename: PM6522-BR.docx

Filename: PM6522-BR.pdf

Palavras-chave do artigo