Mais organização em pequenos espaços com a nova chainflex CASE S da igus
julho 20, 2023
Economize 50% de espaço: igus complementa a chainflex CASE M para bobinas de cabos com o CASE S específico para cabos finos

Para poder armazenar e transportar o máximo possível em um espaço pequeno, soluções de logística cada vez melhores estão sendo procuradas para bobinas de cabos. Graças a nova chainflex CASE S da igus, a falta de espaço no armazém se tornou algo do passado. A caixa de cabos é uma adição à maior CASE M, e também permite desenrolar facilmente os cabos diretamente da caixa – mesmo quando em movimento. Com a CASE S sendo menor, o armazenamento e transporte é ainda mais fácil. Afinal de contas, os clientes economizam 50% do espaço de armazenamento enquanto retêm 100% dos benefícios.
Com a CASE M, a igus, especialista em plásticos para movimentação, desenvolveu uma solução logística especial para seus cabos chainflex em 2020, de modo que os usuários podem economizar tanto em custos de transporte quanto de armazenamento. A chainflex CASE é uma caixa de papelão feita de materiais 100% recicláveis, que permite o envio de bobinas sem pallet. A mercadoria pode, portanto, ser enviada por um entregador comum. Ao mesmo tempo, a CASE serve como um sistema de armazenamento para bobinas de cabos. Os cabos chainflex podem ser desenrolados diretamente da caixa e cortados no comprimento desejado. A instalação de um sistema de armazenamento econômico e com economia de espaço para bobinas se tornou ainda mais fácil graças ao novo chainflex CASE S. “Notamos que existe uma necessidade adicional no mercado de uma solução mais compacta para o armazenamento e transporte de cabos vendidos por metro. Exemplos são cabos finos ou cabos de menor comprimento,” explica Andreas Muckes, Gerente de Produto de cabos chainflex na igus. “Com o CASE S, estamos agora oferecendo nossa caixa de cabos em um novo tamanho, menor. Como resultado, economizamos 50% dos custos de embalagem, e os usuários precisam de 50% menos espaço de armazenamento para suas bobinas.
Fácil manuseio – mesmo quando em movimento
Com a chainflex CASE M e S, os clientes não precisam de nenhum tipo de sistema de prateleiras para pendurar suas bobinas de cabos. Como ambos os tamanhos são compatíveis um com o outro, os clientes podem facilmente empilhar as caixas de cabos uma sobre a outra e assim montar instalações de armazenagem flexíveis. Com o CASE S sendo menor, o espaço de armazenamento pode agora ser utilizado de forma ainda mais eficaz. Além disso, os usuários também economizam custos com cabos de menor comprimento em comparação com a chainflex CASE M com um preenchimento máximo de 200 metros. O tamanho compacto também compensa quando você está em movimento. O sistema de armazenamento chainflex é portátil e, graças ao seu menor tamanho de instalação, agora pode ser transportado mais facilmente dentro do carro. Ele também pode, por exemplo, ser usado diretamente em canteiros de obras. O Chainflex CASE já é uma solução logística popular, especialmente entre os técnicos e nas áreas de serviço das fábricas. Ao contrário da armazenagem de cabos com anel, a bobina permite a instalação sem torção na esteira porta cabos, que é a base para uma longa vida útil na e-chain.
Realize o pedido novamente on-line via QR Code
Se os cabos vendidos por metro acabarem em algum momento, os clientes podem reordenar seus cabos on-line pelo celular em apenas alguns segundos – simplesmente através de um código QR individual que fica na caixa. Isto não só economiza os custos de envio e armazenamento dos clientes, mas também os custos de processamento. Um total de mais de 850 cabos podem ser entregues na chainflex CASE. Com a linha chainflex, os clientes recebem cabos flexíveis e robustos que são adequados para várias aplicações com velocidades e acelerações enormes, cursos longos e as influências de ambiente mais adversas. Os cabos comprovam continuamente sua longa vida útil em numerosos testes em nosso próprio laboratório de testes de 3.800m². Com base nestes dados, sua vida útil também pode ser calculada com precisão – em apenas alguns cliques, usando uma ferramenta on-line. “Graças aos resultados de nossos testes extensivos e nossos mais de 30 anos de experiência, também podemos dar a nossos clientes uma garantia de até 36 meses ou 10 milhões de ciclos duplos em nossos cabos. Fomos a primeira empresa alemã a ter esta promessa validada pela agência de testes de renome mundial ‘Underwriters Laboratories’ (UL),” acrescenta Andreas Muckes.