Em um relance: igus mostra a pegada de CO2 para buchas autolubrificantes
julho 20, 2023
Informações transparentes na loja online sobre as pegadas de carbono facilita a contagem de CO2 para o cliente

Quanto de CO2 é liberado na atmosfera em resultado da produção de uma bucha plástica? Pela primeira vez, a igus, especialista em motion plastics, está publicando a pegada de CO2 em um grande número de suas buchas autolubrificantes em polímero iglidur. Os usuários podem usar esses valores como emissões de Escopo 3 na contabilização de CO2 para produtos neutros para o clima.
Em tempos de mudanças climáticas, tanto os fabricantes quanto seus clientes se deparam cada vez mais com a questão de o quão sustentáveis são os produtos que fabricam e utilizam. Um dos focos é são as emissões de CO2 . As empresas são responsáveis por, reduzir e neutralizar as chamadas emissões de Escopo 1, que surgem localmente, por exemplo, da operação de vans de entrega e máquinas. O mesmo se aplica às emissões de Escopo 2, que são emissões indiretas da energia paga, e as emissões de Escopo 3, aquelas geradas pelos fornecedores. “Entretanto, a contabilidade além das fronteiras da empresa é muitas vezes um verdadeiro desafio – quando as máquinas são montadas a partir de centenas de componentes de diferentes fabricantes, por exemplo,” diz Stefan Loockmann-Rittich, Chefe da Unidade de Negócios de buchas autolubrificantes da igus. “Estamos começando a facilitar esta tarefa para os clientes ao exibir as pegadas de CO2 para 16 materiais da série de buchas iglidur na loja online. Os usuários podem ver rapidamente quanto dióxido de carbono emite a produção de uma bucha.”
Meta ambiciosa: a produção da igus deve alcançar a neutralidade de CO2 até 2025
Mas a igus está lutando pela transparência não apenas em termos de equilíbrio ambiental, mas também pela redução contínua de CO2 em sua própria produção. Em 2021, a empresa conseguiu reduzir as emissões de CO2 em 31,2% em relação ao nível do ano anterior – principalmente através da mudança para eletricidade verde e gás neutro para o clima. O especialista em motion plastics sediado em Colônia está gradualmente investindo em máquinas de moldagem por injeção que requerem 40% menos energia do que os modelos mais antigos. A meta ambiciosa: produzir componentes feitos de plástico de alto desempenho neutra ao CO2 até 2025.
Plástico ao invés de metal: mais de 250.000 clientes confiam nos componentes iglidur
A série de buchas autolubrificantes iglidur é um dos produtos mais firmemente estabelecidos da igus. Mais de 250.000 empresas em todo o mundo confiam nas buchas plásticas – incluindo fabricantes de automóveis, fabricantes de bicicletas, a indústria aeronáutica e empresas de engenharia mecânica. Ao mudar das clássicas buchas de metal para polímeros, todos eles estão melhorando a avaliação do ciclo de vida de seus produtos. Há várias razões para isso. Um é que as buchas de plástico pesam apenas uma fração do que suas contrapartes de metal fazem. Isto reduz a energia de acionamento necessária. Outra é que os usuários podem dispensar os lubrificantes. Isso se deve ao fato de que os lubrificantes sólidos microscopicamente pequenos são integrados nos materiais iglidur. Eles são liberadas durante o uso e permitem uma operação seca de baixo atrito e ambientalmente neutra. Loockmann-Rittich diz: “Nossas buchas, por exemplo, estão disponíveis por apenas 20 centavos – diretamente do estoque. Isso permite aos clientes reduzir rapidamente seus custos de manutenção, aumentar a vida útil e eliminar lubrificantes adicionais. É uma grande vitória para sua carteira e para o meio ambiente.”