A Mura Technology, parceira da igus, está planejando sua primeira planta para reciclagem de produtos químicos na Alemanha
julho 20, 2023
Em Böhlen, Saxônia, até 120.000 toneladas de resíduos plásticos por ano devem ser reciclados em petróleo

A empresa britânica Mura Technology está iniciando um novo capítulo voltado para reciclagem moderna de plástico na Saxônia. A primeira fábrica na Alemanha para reciclagem de produtos químicos com capacidade de até 120.000 toneladas por ano deverá ser construída em Böhlen. O que tem de especial? Ele transforma plásticos mistos de multicamadas, que antes eram considerados impossíveis de separar e acabavam no incinerador, em óleo que pode ser usado para fazer novos produtos. Este é um passo importante para manter plásticos valiosos na economia circular e proteger o meio ambiente.
Enquanto os alemães são campeões mundiais em reciclagem, a WWF, uma organização de proteção à natureza, diz que 1,6 milhões de toneladas de resíduos plásticos no valor de 3,8 bilhões de euros ainda são incinerados a cada ano. A razão é que a reciclagem não misturada tem sido praticamente impossível até agora porque muitos produtos, tais como filmes de embalagens de alimentos, consistem em vários plásticos que não podem ser separados mecanicamente. Um novo tipo de processo de reciclagem tem a intenção de mudar isso. A Mura Technology, uma empresa britânica de reciclagem, irá construí-la em cooperação com a empresa química norte-americana e fabricante de plásticos Dow nas instalações da Dow em Böhlen, no distrito de Leipzig. Será a primeira fábrica desse tipo na Alemanha.
A HydroPRS transforma o plástico de volta em óleo
A característica especial da planta Böhlen é um novo tipo de reciclagem de produtos químicos chamada Solução de Reciclagem de Plástico Hidrotérmico (Em inglês: HydroPRS). A HydroPRS transforma plásticos em óleo apenas com água, calor e pressão e leva apenas 30 minutos. O óleo pode então ser usado para produzir granulado plástico de alta qualidade para produtos plásticos totalmente novos. Isto permite até mesmo que o mesmo material seja reciclado repetidamente. “A invenção da Mura Technology vai além dos limites da habitual reciclagem de produtos químicos,” diz Frank Blase, CEO da igus. “A tecnologia HydroPRS abre novas oportunidades para tornar o plástico uma fonte de petróleo de alto rendimento sem muita energia.” Em 2020, a igus se tornou a primeira empresa do setor a investir cerca de cinco milhões de euros na Mura Technology, uma start-up, para ajudar a tecnologia a alcançar um avanço revolucionário. Cerca de um ano e meio depois, a KBR, um dos principais fornecedores internacionais de soluções científicas, tecnológicas e de engenharia também se tornou um parceiro. Agora existem outros parceiros, incluindo a Dow, Chevron Phillips Chemical e LG Chemical. A Mura também recebeu recentemente um investimento estratégico adicional da Dow para desenvolver mais usinas HydroPRS nos Estados Unidos e Europa. A parceria visa criar mais 600.000 toneladas de capacidade de reciclagem até 2030.
Planta de reciclagem de plástico com capacidade de 120.000 toneladas por ano
A construção da planta de reciclagem de plástico em Böhlen deverá começar em 2023, prevendo-se que a planta comece a operar em 2025. Sua capacidade de reciclagem é de cerca de 120.000 toneladas de plástico por ano. Mais fábricas serão construídas em todo o mundo – na Ásia, nos Estados Unidos e na Inglaterra. A Mura Technology está atualmente instalando a primeira planta comercial HydroPRS em Teeside, no nordeste da Inglaterra. A planta entrará em operação no primeiro semestre de 2023 e reciclará mais de 24.000 toneladas de plástico a cada ano. Espera-se que todas as plantas no mundo todo atinjam uma capacidade anual de 100.000.000 toneladas até 2030.
igus impulsiona a economia circular do plástico
A igus tem apoiado a inovação de reciclagem da Mura Technology desde sua fase inicial porque o objetivo declarado da especialista em motion plastics é promover a economia circular dos plásticos. A reciclagem mecânica foi estabelecida há mais de 50 anos. A empresa utiliza 99% dos resíduos plásticos gerados na produção como novo granulado para máquinas de moldagem por injeção. Em 2019, a igus também lançou o chainge, um programa de reciclagem de esteiras porta cabos inutilizadas. Em 2022, a primeira esteira porta cabos do mundo foi criada inteiramente a partir de material reciclado, assim como uma linha de buchas autolubrificantes feitas a partir de resíduos regranulados de produção. Com seu parceiro mtrl, a igus também está desenvolvendo uma bicicleta plástica robusta para a mobilidade urbana, cujo quadro e rodas podem ser feitos a partir de resíduos plásticos. Os resíduos plásticos em aterros sanitários em todo o mundo podem, portanto, ser transformados em um recurso valioso.