A igus desenvolve uma bucha autolubrificante moldada por injeção de dois componentes para elevadas cargas mecânicas

outubro 25, 2023

A bucha deslizante iglidur Q3E moldada por injeção garante um desempenho em capacidade de carga máxima e livre de lubrificação em uma produção eficiente de grandes volumes

Estrutura rígida e núcleo resistente ao desgaste: a nova bucha iglidur Q3E é econômica e suporta cargas pesadas sem necessidade de lubrificação. (Fonte: igus GmbH)

Novidade na indústria de máquinas agrícolas e de construção: com a nova bucha autolubrificante iglidur Q3E, a igus conseguiu – pela primeira vez – fabricar buchas para serviços pesados feitos de duas camadas de plástico de alto desempenho utilizando um processo de moldagem por injeção econômico. As estruturas multicamadas à base de plástico anteriormente exigiam o processo de enrolamento, que é mais caro para grandes volumes.

Se uma escavadeira movimenta centenas de quilos de areia, cargas enormes atuam nos pontos de apoio da caçamba. Até agora, a igus utilizou principalmente buchas autolubrificantes da linha igutex para lidar com isso. As buchas são feitas de diversos materiais e fabricados em um processo de enrolamento. Lubrificantes sólidos integrados garantem operação a seco com baixo atrito. A camada externa oferece enorme resistência. “Conseguimos agora implementar uma estrutura multicamadas utilizando o processo de moldagem por injeção, combinando materiais com especificações complementares”, afirma Uwe Sund, Gerente de Produto de buchas para altas cargas iglidur. O resultado foi a série iglidur Q3E. “A nova tecnologia nos permite produzir em massa buchas para serviços pesados usando moldagem por injeção com um ótimo custo-benefício.”

O desafio: injetar e fundir dois materiais em uma operação

A nova série iglidur Q3E é o resultado de uma intensa cooperação entre o desenvolvimento de materiais da igus e os especialistas da nossa produção interna de ferramentas. “Ao desenvolver o iglidur Q3E, o nosso objetivo era implementar uma estrutura multi-partes semelhante à série igutex – com plástico de alto desempenho iglidur Q3 para um núcleo tribologicamente otimizado e um polímero fortemente reforçado para um revestimento de alta resistência mecânica”, afirma Sund . O maior desafio foi processar os dois materiais diferentes no processo de moldagem por injeção para que dois componentes se tornassem um. Isto combina as vantagens dos dois materiais. “Somos capazes de fazer isso com o processo de moldagem por injeção multicomponente com ferramentas de moldagem por injeção correspondentemente complexas e sofisticadas.”

Capacidade de carga robusta com propriedades de deslizamento convincentes

Aplicações pesadas normalmente exigem rolamentos feitos de metal ou buchas compostas de fibra, por exemplo, em máquinas de construção e agrícolas. Para reduzir custos, são utilizados buchas autolubrificantes em iglidur Q3E, uma vez que a sua pressão superficial dinâmica máxima é de 75MPa. “Isto significa que podemos cobrir muitas aplicações pesadas com o iglidur Q3E”, afirma Sund. A vantagem decisiva é que as buchas não necessitam de graxa lubrificante. Lubrificantes sólidos microscópicos são integrados ao polímero da camada interna e liberados gradualmente ao longo da vida útil da bucha. “A manutenção de máquinas de construção e agrícolas são duas áreas onde a lubrificação dos pontos de apoio é uma das tarefas mais demoradas”, afirma Sund. “Ao mudar para o iglidur Q3E ou igutex, os utilizadores podem reduzir os custos de manutenção e prolongar a vida útil da máquina. Negligenciar a lubrificação dos clássicos rolamentos metálicos é uma frequente causa de danos dispendiosos em eixos e buchas.”

Filename: PM4423-1.jpg

Filename: PM4423_iglidurQ3E_BR.docx

Filename: PM4423_iglidurQ3E_BR.pdf

Palavras-chave do artigo